请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ12001 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我希望使用 LMZ12001、并且对器件的效率很敏感。 当我查看12V 输入和0.8V 输出的波形图(图9)时、如果电流大于0.4A、效率始终优于75%。 但是、当我在 webench 中打开设计并设置相同的参数(Vin、Iout、Vout、Temp)时、报告的效率甚至无法达到70%的范围。
为了提高效率、我应该使用哪个数字?
谢谢。
标记