This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003-Q1:输出调节问题

Guru**** 2550940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824536/lm76003-q1-output-regulation-issue

器件型号:LM76003-Q1

大家好、团队、

我正在与一位客户合作进行24V 电池组设计。

该设计的原理图与 LM76003EVM 相同(5V 输出)

最初、客户报告的问题是、随着输入电压从10V 增加到50V、输出电压从5V 增加到7V。  

RT 引脚保持开路

2.反馈分压器设置为100k 和25k

3.电感器已尝试- 6.8 μ H 和22 μ H

输出端有两个47uF 电容器

使用上述组件时、输出在特定范围内、但未完全调节。

 无负载条件下(输出端的流耗几乎小于100mA)

  • 对于18V 至24V 的输入范围、电感器会产生大量噪声并将输出降至4.4V。
  •  输入电压小于18V 和大于24V 时,输出电压精确调节为5V。

 2.5A 负载的情况下运行

  • 对于26V 至28V 的输入范围、电感器会产生噪声并将输出降至4.8V。
  • 开关频率稳定、直到输入<22V。 对于超过22V 的输入、SW 模式不稳定、输入大于27V 时、它会转换为2.2MHz

 请帮助您提供输入以稳定电路。

此致、

Mahendra Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahendra、

    请分享原理图和布局。 如果原理图与 EVM 相同、则唯一的区别是布局。 不良布局通常会导致调节和稳定性问题。 我将会看一下、我们会发现问题。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    客户最终解决了问题。 他们组装了错误的引导电容器值、这导致了问题。 此问题现已解决。 感谢您的支持。

    此致、
    Mahendra