This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS40210

Guru**** 2534480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845996/tps40210-tps40210

器件型号:TPS40210

当 TPS40210DGQ 在升压拓扑模式下工作时、当输入等于输出时会有什么风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您考虑使用 TPS40210。

    我们可以考虑3种情况。

    在升压配置中:  

    当没有负载时、您可以将输入设置为等于输出、这样就没有问题了。

    当发生短路时、电流将从输入端通过电感器和二极管到达输出端、并损坏部件。

    如果您对电路进行负载、则由于电感的 IR 压降和二极管的正向电压、无法强制输入等于输出。

    最后、如果您将输入电压设置为非常接近输出电压但仍然较低、则可能还会违反 TPS40210的最短导通时间规格、这可能会导致其跳过脉冲或执行其他不稳定行为。

    我建议您确保您的设计不会违反 IC 的最小导通时间规格/最大占空比规格。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。 我想提出另一个问题。 TPS40210在升压配置下工作。 当发生短路时、电流将通过电感器和二极管从输入端传输到输出端、这将损坏部件。 如何避免这种情况? TPS40210似乎不能防止这种危险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以添加一个外部开关电路来避免损坏、例如与输入电源串联的 NMOS 晶体管和升压转换器、该电路将在短路情况发生时打开、并断开输入直至其被移除。  

    但是、添加 NMOS 晶体管时、您需要一种方法来偏置它。 您还可以使用负载开关 IC。 您可以在此处查看这些内容: ti.com/power-management/power-switches/load-switches/overview.html

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。