This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2813-2-Q1:请求 UCC2813-2-Q1的增益裕量和相位裕度

Guru**** 2510735 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822857/ucc2813-2-q1-request-gain-margin-and-phase-margin-of-ucc2813-2-q1

器件型号:UCC2813-2-Q1
主题中讨论的其他器件:UC2842

尊敬的先生:

您能否帮助检查 UCC2813-20Q1的增益裕度和相位裕度?

请参阅以下规格和原理图(Excel)。

规格如下

输入电压:250Vdc~420Vdc

输出电压:10V 直流~16V 直流

输出电流:0~128A

开关频率:70KHz

电感:680uH

e2e.ti.com/.../LDC-UCC2813_2D00_2-Parameter_5F00_190722.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    首先、对于该电源规格而言、反激式拓扑不是一个合理的选择。 我建议在这里使用相移全桥拓扑。

    您可以通过仿真或实际电路调试来测量增益裕度和相位裕度、因为我没有找到  UCC2813的传递函数模型。

    此致、

    Teng  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    如何通过仿真测量增益裕度和相位裕度? 您有仿真工具吗?

    您能不能建议我通过仿真工具或实际电路调试来测量增益裕度和相位裕度。

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    很抱歉让您感到困惑、这是与我的客户的通信错误。

    您能不能帮助我建议如何通过仿真或实际电路调试来测量增益裕度和相位裕度。

    请参阅以下规格。

    输入电压:250Vdc~420Vdc

    输出1):14V/1.0A

    输出2):5V/0.5A

    PoUT (总计) 16.5W

    开关频率:70KHz

    电感:680uH

    e2e.ti.com/.../5824.LDC-UCC2813_2D00_2-Parameter_5F00_190722.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    有更新吗?

    请检查一下。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    UC2813 具有与 UC2842/3/4/5系列相同的引脚配置。  数据表中有一个详细部分、用于查找电压反馈环路补偿。 部分是数据表第25页的9.2.2.10电压反馈补偿部分。  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc2842.pdf ,该部分包括有关功率级极点和零点、斜率补偿、开环增益和补偿环路的内容。 最后、数据表中包含公式59、即闭环补偿增益传递函数。  

     UCC2813-2-Q1 SPICE 模型可从以下位置获取: http://www.ti.com/product/UCC2813-2-Q1/toolssoftware  、该模型可帮助您对电路进行建模。 您可以在 Simplis-SIMetrix 中使用我们的 PSpice 模型。

    此外、TI 还提供了电源设计工具、可根据拓扑来帮助您选择组件: http://www.ti.com/tool/powerstage-designer 

    以及一篇有关 Tina 仿真器中用于绘制和验证反激式控制到输出传递函数的模型的文章。  http://www.ti.com/lit/an/slva589/slva589.pdf 

    最后、我认为对于峰值电流控制反激式、环路不是一个难题、您可以使用 环路分析器测试和调试实际电路板。

    此致、

    Teng