This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 颜色设置模式如何设置

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822584/how-color-set-mode-sets

器件型号:LP5024

工具/软件:TI C/C++编译器

使用 LP5024的方法包括组模式和颜色设置模式、组模式执行 RGB LED 控制。
我没有尝试控制颜色设置模式。
我修改了 TI 提供的示例程序、但它不起作用。

你能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您似乎希望独立更改颜色。

    因此、请首先 将 LED_CONFIG0设置为00h、然后可以使用 OUTx_color 寄存器设置颜色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设置如下。

    LP5024_Chip_Switch (0x40);
     _delay_ms (1);

     LP5024_Mode_Select_Normal ();

     LP5024_Device_Config1 (0);
     LP5024_LED_CONFIG0 (0x00);
     
     LP5024_LED_Color_Set (1、255、0、0);     // RGB LED1
     LP5024_LED_Color_Set (3、0、255、0);    // RGB LED3
     LP5024_LED_Color_Set (5、0、0、255);    // RGB LED5
     LP5024_LED_Color_Set (7、255、255、0);// RGB LED7

    当您在组模式下打开 LED 时、LED 会在最初几次关闭。

    您有什么想法吗?

    我想知道它是否与设置有关。

    感谢您对我的写作感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果您要独立更改颜色、请在完成 所选通道设置后将 LED_Global_off 位设置为1。 如果要使用组控制模式、应  根据照明模式设置组亮度和 Bank_X_color 寄存 器、然后启用 DEVICE_CONFIG1寄存器中相应的 LEDX_Bank_EN 位。

     在代码中、您只需单独设置通道的亮度和颜色、而不是组亮度和 Bank_X_color 寄存器。 因此、当您在组模式下打开 LED 时、LED 可能会在最初几次熄灭。