This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531-G1:模拟和数字接地

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27531EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846635/bq27531-g1-analog-and-digital-ground

器件型号:BQ27531-G1
主题中讨论的其他器件:BQ27531EVM

您好!

在对 PCB 进行布线时、我查看了 BQ27531数据表中的图17、并看到 GND 网络以星形配置进行布线。 我想知道是否有其他方法对该网进行布线、因为它未在 BQ27531EVM 评估板上按这种方式布线。 路由此网络的最佳方式是什么? 我想、由于它是一个混合信号器件、因此我无法在数字 IC 上采用与之相同的路由方式。

下面是我的原理图和 PCB 布局:

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis。

    EVM 已经过构建和测试、可实现完整功能、因此我建议遵循 EVM 中的布局。 数据表中已经介绍了布局的主要注意事项。

    储罐

    Onyx