This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DVC 与 IT 与 CEDV

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQ27320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846565/dvc-vs-it-vs-cedv

主题中讨论的其他器件:BQ27220BQ27320

您好!

我们正在为小型机器人(电机驱动器、照明、音频)选择监测计。

我们所关注的是 DCV、IT 或 CEDV 中要使用的算法。

在1000个充电周期开始和之后(即)、最大误差%/SOC 精度是多少?

我们的空间非常有限、但同时我们希望充分利用电池容量。

由于小电机将作为脉冲负载运行、我相信它已脱离游戏。

具体 而言、bq27421与 bq27621与 bq27220比较。

IQ 不是问题。

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    我们的 IT 监测计能够处理脉冲负载。 您将需要使用正确的负载模式和负载选择。  此外、如果您决定使用它、我建议您禁用它的快速缩放功能、因为这对监测计的功能不是很好。

    考虑到在应用的整个使用寿命期间似乎需要高精度、建议使用阻抗跟踪。 如果您只是想进行库仑计数、那么我们的 CEDV 监测计是可以的。 由于您不关心电量监测计的静态电流、因此我建议您使用基于闪存的电量监测计来获得更高的性能。 您可以灵活地在我们的 IT 计量表上编程自定义 chem id、以实现更高的精度。 bq27542将是我的首选 IT 选择。 此应用甚至不应考虑 DVC。 您将获得非常差的性能。 诸如 bq27320、CEDV 的 CEDV 监测计将起作用

    谢谢

    Onyx