This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:EN =悬空时启动不稳定

Guru**** 2641025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822156/tps54335a-unstable-start-up-at-en-floating

器件型号:TPS54335A

您好!

我的客户在 EN=Floating (1000pF CAP)时遇到不稳定启动问题。

发行率:有时

如果客户 从外部向 EN 引脚施加了3.3VDC 电压、则不会发生这种情况。

波形

粉色、输入电压:24V

绿色、输出电压:5V

蓝色、EN

请告诉我 这种行为的根本原因吗?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请移除1000pF 电容器。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    为您提供电路反馈。

    根据您的描述和波形、根本原因是:

    VIN'的斜升压摆率很慢。

    当器  件的 SS 时间结束时、VIN 仍低于5V (或接近5V、因此 Vout 也低于5V)、然后器件进入断续功能(请参阅数据表第15页)。

    如何将其转出?

    在 VIN 为 hihger ~7V 后将 EN 拉至高电平

    增大 VIN 斜升压转换率,建议大于2V/ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!