This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:CISPR25测试报告

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845603/lm61460-q1-cispr25-test-report

器件型号:LM61460-Q1

大家好、

 LM61460-Q1能否通过 CISPR25测试? TI 能否提供测试报告?

谢谢你。

此致、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    fsw 是否设置为400kHz、输入电压为13.5V 和5V 3A?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们打算将 fsw 设置 为2.2MHz 以避免 AM 频率、 Vin 将为12V、输出为3A 或4A。

    谢谢!

    此致、

    C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请访问 files.e2e.ti.com/.../cruzline_2D00_emi_2D00_optimization-2.1Mhz.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您有进一步的要求,我将关闭此机票,请告诉我。

    谢谢

    Daniel LI