This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:PSRR

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845873/tps51200-psrr

器件型号:TPS51200
主题中讨论的其他器件: TPS7A47

在简化的 DDR 应用中运行时、我们是否有关于 TPS51200的 PSRR 与频率的任何数据(如数据表、首页中所示、从 VLDOin 到 Vout、具有恒定 REFIN)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Steve、  

    我们没有 PSRR 与频率间的关系数据。  

    TPS51200是一款线性稳压器、而非开关转换器。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-我将尝试测量

    我不明白为什么您将 TPS51200作为线性稳压器与开关加以区别。 线性稳压器确实具有 PSRR 规格-请查看 TPS7A47、例如、我们在1k 时针对16V -> 15V/500mA 指定了78dB PSRR。 我是否错过了您打算沟通的内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、  

    你是对的。  

    如果其他客户将来需要 PRSS 测试结果、您能否共享该结果?

    谢谢