This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079:CHG 引脚的状态

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844900/bq24079-status-for-chg-pin

器件型号:BQ24079

您好!

我的客户检查指示灯(CHG 引脚)是否正常工作。 他在切换 CS 引脚后发现 CHG 引脚处于低电平大约25ms。 他使用几乎充满电的电池。 他想知道为什么 CHG 引脚设置为低电平。

我在数据表中找到了以下说明、但它解释了电源 输入后的条件。 切换 CS 引脚后、充电器是否也会继续工作?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    如果电池充满电、CHG 引脚会被拉低25ms、因为在充电周期开始时会由于 CE 切换而检查电池电压。 一旦它验证电池已充电、CHG 引脚将切换。

    对此,

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nataga、

    有更新吗?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    请关闭此主题。

    此致、

    Nagata。