This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:PoE 电路问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822224/tps2373-poe-circuit-question

器件型号:TPS2373

你好

     根据下面的说明、如果客户将 C28更改为三个33uF/100V 并联。  有问题吗?

如果 客户不需要外部适配器、如何修改原理图? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    是的、它们可以为大容量电容器并联多个电解电容器、而不会出现任何问题。

    对于适配器、只要 IC 上的 APD 通过电阻器拉至 RTN、它们就可以移除所有 APD 和 ADPT 电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

           如果在没有适配器的情况下移除 APD 和 ADPT 电路、 如何连接到绿圈 APDT? 如何修改原理图? 另一个问题、如果客户禁用 POE、如何执行? 谢谢你。  

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

             是否有上述问题的更新?  

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    很抱歉耽误你的时间、因为我不在办公室。 如果没有适配器、则可以移除 R67 - L8组件。

    如果没有其他适配器、为何禁用 PoE? 适配器是否在辅助上? 如果是、您需要将 DEN 拉至低电平以禁用 PoE。

    如下面应用手册的图10所述。

    http://www.ti.com/lit/an/slva306a/slva306a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

           如果禁用 POE、以下原理图是否存在任何问题? 谢谢你。  

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    如果 PoE 被禁用、我在原理图中看到组件没有问题。 确保 R29的额定功率略高、因为在插入适配器时、会有更多的电流流经此电阻器。 谢谢!