This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513HV:Vin 和 IADJ 序列、PDIM

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846010/tps92513hv-sequence-of-vin-and-iadj-pdim

器件型号:TPS92513HV

大家好、团队成员

我想问有关输入序列的问题。

当 VIN 上没有输入并且 IADJ、PDIM 上没有信号时、是否存在任何问题或损坏?

关于 8.2功能方框图、放大器遵循 IADJ、PDIM 引脚。 因此、如果 Vin=0、我认为这些输入可能超出 放大器的输入限制。

请告诉我您的想法。

谢谢、此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki 您好!

    我就此问题请一位同事回答:

    "如果客户的问题是,如果在输入电压为零时应用 IADJ/PWM 会使内部电路偏置,则没有问题。 IADJ 和 PWM 都没有从引脚到内部 VDD 的 ESD 二极管。 当 Vin 为零时、客户可以通过向任一引脚施加电压来验证它、并检查电流。 电流应为零。"

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢你的帮助。

    谢谢、此致、

    Hideki