请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8556 您好、先生、
使用 LP8556作为 BL 驱动器的客户,他们使用直接 PWM 模式来控制 BL 的开/关占空比。 我们想知道直接 PWM 模式下的最大 PWM 频率是多少。 相同的25kHz?
谢谢、Ian。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.