This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944L:当 TPS25944L 因任何高电压浪涌、ESD 脉冲等而受损时、IN 和 OUTopen 状态或 ON 状态之间的开关是否未知?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25944L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846319/tps25944l-when-tps25944l-is-damaged-by-any-high-voltage-surge-esd-pulse-or-so-on-is-the-switch-between-in-and-outopen-state-or-on-state-or-unknown

器件型号:TPS25944L

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 TPS25944L 用于他们的新产品。

 他们对该器件有以下问题。 可以给我答复吗?

问:当 TPS25944L 因 任何原因(高压浪涌输入、ESD 脉冲输入 等)受损或损坏时 、IN 和 OUT 之间的开关状态是什么?

    它是否打开(关闭)? 或短路(ON)状态? 或未知状态(可能是打开状态、也可能 是短路状态)?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    感谢您的支持!

    当输入电压超过器件的绝对最大电压时、器件将处于 EOS (电气过载)下、并可能发生故障。 故障症状在 IN 接地和/或 IN 接地之间短路。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Rakesh、

     非常感谢您的快速回复。

     我可以再问一个问题吗?

     问:如果因老化而出现随机故障、但不超过绝对最大值、 开关状态是什么? 是否未知?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    老化可能会导致参数偏移、但不应导致器件故障。

    由于任何未知原因而导致的故障状态可视为未知。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Rakesh、

     非常感谢您的回复。

     我很理解。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。