This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3643:一些引脚连接

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821897/lm3643-some-pin-connections

器件型号:LM3643

您好!

我们有关于 LM3643的一些问题、如下所示、您是否会分享您的意见?  谢谢!

  1. 如果 OE 只需要闪存功能但不需要 Torch 功能、我们应该如何连接 Torch/Temp 引脚和 STROBE 引脚?
  2. 如果我们不需要相关功能、应该如何连接 TX 引脚?
  3. 在 通过 I2C 控制闪光灯之前、我们是否应该使用 GPIO 来控制 HWEN 并将其驱动为高电平?
  4. I2C 地址是否 是 LM3643和 LM3643A 之间的唯一区别?

谢谢!

安东尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

      如果不使用这些引脚、则可以将其连接到 GND;

      2.连接到 GND;

      3.是,或者也可以连接到 Vin 引脚;

      4、是的、这是关键区别;

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

      您旁边还有其他问题吗? 我的答复是否解决了您的问题? 谢谢。

    此致

    肖恩