请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3643 您好!
我们有关于 LM3643的一些问题、如下所示、您是否会分享您的意见? 谢谢!
- 如果 OE 只需要闪存功能但不需要 Torch 功能、我们应该如何连接 Torch/Temp 引脚和 STROBE 引脚?
- 如果我们不需要相关功能、应该如何连接 TX 引脚?
- 在 通过 I2C 控制闪光灯之前、我们是否应该使用 GPIO 来控制 HWEN 并将其驱动为高电平?
- I2C 地址是否 是 LM3643和 LM3643A 之间的唯一区别?
谢谢!
安东尼