This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:尝试使用较低的终端电压延长电池寿命

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846306/bq28z610-trying-to-extend-battery-life-with-lower-termination-voltage

器件型号:BQ28Z610

您好、支持团队

客户拥有现有产品并正在更换新电池。 他们希望通过降低充电加电/终止电压来增加 IF 周期数。 显然、这会降低容量。 它们具有适用于电池的4.2伏 GG 文件。 它们希望在4.15V 或4.1V 时终止

我们是否需要提交新的电池重新表征新的端接电压? 由于它们设置得很好、它们能否只更改端接电压、然后执行一组学习周期并将该数据用作黄金映像?

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    他们不需要重新确定化学 ID 的特征。 他们只需将端接电压设置得稍高一点、然后针对新设置运行学习周期。