主题中讨论的其他器件: BQ24610
您好!
我想提出以下相关问题:
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/841753?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=bq25703a%20charge%20cu
我的客户考虑使用 bq25703A 为锂离子电池(SCiB)充电。
他们正在开发支持 USB PD 的移动电源。
我听说电池的使用电压范围是3.6~5.6V (2 节电池),充电电压是5.6V,充电电流是20A。
电池容量为2900mA/h
此电池支持10°C 充电。
客户希望尽快充电。
1)
bq25703A 能否输出10A 或更高的充电电流?
例如、是否可以通过调整 bq25703A 感应电阻器进行输出?
我知道充电电流限制是固定的。
但是、我想通过调整感应电阻使其更高。