This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:关于最大充电电流

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844372/bq25703a-about-maximum-charging-current

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ24610

您好!

我想提出以下相关问题:
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/841753?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=bq25703a%20charge%20cu

我的客户考虑使用 bq25703A 为锂离子电池(SCiB)充电。
他们正在开发支持 USB PD 的移动电源。
我听说电池的使用电压范围是3.6~5.6V (2 节电池),充电电压是5.6V,充电电流是20A。
电池容量为2900mA/h
此电池支持10°C 充电。
客户希望尽快充电。

1)
bq25703A 能否输出10A 或更高的充电电流?
例如、是否可以通过调整 bq25703A 感应电阻器进行输出?
我知道充电电流限制是固定的。
但是、我想通过调整感应电阻使其更高。



2)
如果问题1)无法实现、
您能否介绍其他产品?
客户正在寻找能够充电超过20A 的解决方案。


3)
您能否向我展示适用于以下规格的推荐解决方案?


此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tsukui、

    此充电器在20A 充电时不支持5.6V 输入。  

    我可以考虑并联使用其中两个充电器来实现所需的电流。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel-San,您好!

    感谢您的响应和支持。
    '此充电器在20A 充电时不支持5.6V 输入。 "
    请告诉我这个原因。
    我想知道 bq25703A 不适合这种使用的规格。

    对于 以下问题、我是否应该在 e2e 上发布新问题?
    “我可以考虑并联使用其中两个充电器来实现所需的电流。”
    我想介绍并联操作充电 IC 的特定产品。
    ----
    2)
    如果问题1)无法实现、
    您能否介绍其他产品?
    客户正在寻找能够充电超过20A 的解决方案。

    3)
    您能否向我展示适用于以下规格的推荐解决方案?
    ----


    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    1) 1)由于充电器的内部电流限制、充电器不能支持5.6V 和20A。 充电电流只能编程为高达~8A (采用差分电压测量的形式)

    我建议发布一个有关并联充电的新主题、只需参考此帖子。  

    2) 2)对于20A 充电器@ 5.6V 输入、我们没有一个好的解决方案。 不过、您可能会考虑 BQ24610等器件、但电池侧很难充电至5.6V。

    3) 3)请参阅上述内容。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel-San,您好!

    感谢您的友好支持。
    我向客户报告了您的建议。
    因此、他们决定降低充电电流。
    并且要使用的电缆受到限制、移动电源输入/输出电流的上限为3A。

    我从上述背景介绍了 TIDA-01515。
    http://www.ti.com/lit/df/tidrzn1/tidrzn1.pdf

    您对此设计的引入有任何顾虑吗?
    您能给我建议吗?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    我不相信这个设计正是我所说的。 这更多是双端口设计、而不是双/并联充电设计。  

    在并联充电设计中、您有一个单输入、两个充电器和一个电池、您可以使用二极管或控制 SYS 输出。

    此致、

    Joel H