This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61252:TPS61252高关断电流-请提供帮助

Guru**** 2509945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821165/tps61252-tps61252-high-shutdown-current---please-help

器件型号:TPS61252

在使用新原型15-30分钟或更长时间后、关断电流开始上升。 起初为~1uA、后来为40uA、然后继续上升、现在在关断模式下消耗4mA 电流。 这是第二个展现这种行为的原型。 第一个原型的关断电流高达10mA、几乎停留在那里。 我一直在努力从原型中移除每个组件、只留下 TPS61252、以确定它是电流消耗的来源。

我可以想到我的设计中可以改进的几个方面、但我允许它们改进、以便我可以更轻松地将组件安装到可用空间中。 我从未怀疑做出这些妥协可能会导致关断电流故障。 能否有人评估我的设计并告诉我是否发现了明显的错误。

原理图如下:

我在器件关断时测量的电压:

  • 引脚1 (GND):0V
  • 引脚2 (VOUT):0V
  • 引脚3 (FB):0V
  • 引脚4 (ILIM):0V
  • 引脚5 (PG):0V /悬空
  • 引脚6 (EN):0V
  • 引脚7 (SW):3.52V
  • 引脚8 (VIN):3.52V

我还移除了电感器、以便引脚7未连接、这不能解决问题。 因此、泄漏电流来自引脚8。

我认为原理图没有任何问题。 它必须是布局。 我最大的错误(可能)是 PCB 堆叠。 它具有4层、带接地层和电源层。 电源平面位于 TPS61252正下方、而不是接地平面。 此外、封装中包含的热性能会"阻塞"接地覆铜位、从而可能导致接地路径出现更多问题。

下面是一张图片(镜像的原因是它是底层的顶视图):

如果需要、我可以发送光绘文件。

我将于明天收到第三个原型、我可以进行测试。 如果您有任何建议的测试此原型的步骤、请提供建议。

此致、

Seth Berggren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seth、

    设备似乎已损坏。  

    当您收到新原型时、首先测量关断电流、然后再启用 IC。

    电感器的器件型号是多少? 确保电感器电流足够高

    请将输出电容器之一(C5、C6)旋转180度、以最大程度地减小 IC 和输出电容器之间的环路。

    完成上述建议后启用设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Jasper。 电感器器件型号为 :DFE201610P-1R5M=P2。 我将检查原型制造商是否像其他一些组件那样将其换用另一个器件。

    我还认为、原型编程可能会导致 TPS61252的 EN 引脚在高频率下循环。 是否需要在使能引脚上放置 LPF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感器良好。  

    是的、请在使能引脚上添加 LPF。 我希望我们能够找到器件损坏的时刻。 然后更容易找到根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、除了 LPF 之外、我对器件进行了所有修改。 控制 EN 的 MCU GPIO 被断开、而是有一个下拉电阻器。 我得到的总电流消耗为3.67uA。 我的另一个器件在移除 TPS61252的情况下测量的总电流为~2.50uA。 我们可以假设 TPS61252的电流消耗约为~1.0uA。 我打算让它过夜(我的睡觉时间)、明天早上再次检查、以确保没有任何变化。

    此外、我手头还有大约22 μ F 10V 0603电容器、而不是转动电容器。 因此、我能够增加电容并通过如下焊接获得更短的路径:

    明天、我将实施 LPF 并开始在其工作模式下测试 TPS61252。

    再次感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否有此问题的更新? 如果问题得到解决、我将关闭帖子。