This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:在 PMIC TPS65217D 的 DCDC1引脚上提供1.5V 输出

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845736/tps65217-1-51v-output-at-the-dcdc1-pin-of-the-pmic-tps65217d

器件型号:TPS65217

     我们将 PMIC TPS65217D 用于具有 ARM 处理器 Sitara 3352BZCZ 的 PCB 之一。 PCB 上有一个 DDR、需要1.35V 电压才能工作。 PMIC 可满足 DDR 的1.35V 电压要求。 在最后一批 PCB 中、我们没有遇到任何问题。 但在最新一批 PCB 中、由于 PCB 中存在一些组装问题、我们不得不用新的 PMIC 替换现有的 PMIC。 这些新 PMIC 显然属于不同的批次。 我们在 VDCDC1输出端仅获得1.5V 电压。 我们还检查了 IC 上的标记、仅限65217D、而不是任何其他具有不同 VDCDC1电压选项的型号。 相同的 PCB 对于上一批 PMIC 保持良好、我们获得了正确的电压电平。 我们在 PMIC 的 VCC_SYS_5V 输入端使用了5X10uF、在 VDCDC1上使用了一个2.2uH 电感器和一个10uF 电容器。

    我们需要 VDCDC1引脚上的电压为1.35V。 在此阶段可以做些什么? 在 VDCDC1引脚上更改 LC 值是否有帮助? 或者还可以做些什么呢? 如果需要进一步的输入、请告诉我。

   请帮助我们解决此问题。 这将大有帮助。 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能分享该装置的照片、清楚地显示顶部标记、以便我验证器件型号和批次追踪代码(LTC)?

    [引述 USER="Radhika Veni"]这些新的 PMIC 显然来自不同的批次。该批次中的所有器件都产生1.5V 的 DCDC1电压? 如果不是、产生错误电压的百分比(%)是多少? 如果该批次中的所有器件都产生1.5V 电压 、请向我提供该批次中卷带的所有信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

      感谢您的回答。 到目前为止、我们已更换了大约8块 PCB 中的 PMIC。 所有8个 PCB 都在 VDD_DDR 引脚上提供1.5V 电压。 所有这些 PMIC 均属于同一批次。 IC 上的标记如下:

    TPS 65217D TI 731 CFEK G4。

    我无法获得完整的卷带详细信息、因为我们订购了大量268个号码、这些号码是从印度电子有限公司新加坡以 MSD 密封封装发运的。 仅发送了部分卷带。

    此外、以前工作的 IC 的详细信息及其批号如下:

    1) TPS 65217D TI 551 A4H6 G4

    2) TPS 65217D TI 551 A4H9 G4

    3) TPS 65217D TI 551 A4HD G4

    我希望你能尽早帮助我们。 提前感谢您。

    此致、

    Radhika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Radhika、

    感谢您提供此附加信息。

    " DDR3 的额定电压为1.5V、 DDR3L 通常为1.35V (尽管它也可以在1.5V 和1.25V 下运行)"是否属实?

    如果是、您如何在 DDR3L 存储器按预期工作时发现问题?