This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:与 LM25088相比。 它们是否可在低电压下互换?

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25088, LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846173/lm5088-vs-lm25088-are-they-interchangeable-at-low-voltages

器件型号:LM5088
主题中讨论的其他器件:LM25088

我有一个使用 LM25088的降压/升压逆变器设计。 +15V 输入、-12V 输出。  

如果我想改用 LM5088、我是否需要考虑对电路进行任何更改?

在快速查看这两个数据表后、似乎唯一的差异是最大输入电压。 这对我来说无关紧要、因为我的电压差低于42V。

我之所以要使用 LM5088、是因为我有其他设计会使用它、这会使器件采购变得更加简单。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    这些器件非常相似、但在某些电气特性上有所不同(Vin 最大)。  

    确保您的输入电压或输出电压不会增加到等于42V。

    (15V + 12V = 27V)为您提供15V 的裕度、而不是使用 LM25008提供48V 的裕度。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    感谢您的回答。

    输入/输出电压差固定为27V (15V+12V)。 此设计可与 LM25088搭配使用、因此很明显、改用电压更高的器件不会在这方面引起问题。

    我真正想知道的是、在同一设计中使用 LM5088时、是否还需要考虑其他差异。 例如补偿或类似?

    此致

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    与应用程序支架没有区别。 斜率和环路补偿的计算方法相同。 如果您在数据表中将 EC 表相互比较、则会有一些微小的差异。 验证这些更改是否对您的决定有所影响。 我认为它应该与 LM5088一样正常工作。

    此致、

    Ethan