This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 单节锂离子电池充电器- USB 输入

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846126/single-cell-li-ion-battery-charger--usb-input

主题中讨论的其他器件:BQ24074BQ25606

大家好、

我正在为正在进行的项目寻找单节锂离子电池充电器。

电池具有内置 NTC 电阻器来感测温度。

电池标称电压:3.7V

电池容量:2200mAh

电池充电器应具有内置电源路径选项、并且无需电池电源即可驱动负载。

充电器输入为 USB 5V

请向我推荐合适的工作电极电路/器件型号、以启动设计。

理想情况下、最好仅使用一个独立的充电器来满足此要求。

谢谢、
Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请看一下 BQ24074、它是一款线性电源路径充电器、充电电流高达1.5A。

    对于充电电流高于1.5A 的情况、请查看 BQ25606、它可以为高达3A 的电流充电。

    两者都是独立的、并具有 NTC 监控功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sharafadeen Raheem、

    感谢您的建议。 在开始设计工作之前、我几乎没有什么疑问要澄清。

    EN2、EN1和 ILIM 之间的关系是什么?

    我想将输入充电电流限制为 USB 100、因为 EN2 = 0、EN1 = 0、但 ILIM =? 在这里设置值的方法。

    谢谢、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看数据表中的表1、其中显示了 EN 引脚转换为什么。

    EN1和 EN2用于确定要在 DEICE 上实现的输入电流。

    如果您设置 EN1=0和 EN2=0、则输入电流将限制为100mA。 您可以将 ILIM 电阻器设置为 ILIM 引脚电流高于100mA。

    然后、您可以根据需要使用 MCU 来更改输入电流限制设置。