This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002-Q1:有关输入电压变化的应力测试

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM46002-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845759/lm46002-q1-stress-test-regarding-input-voltage-variation

器件型号:LM46002-Q1

大家好、

我的客户希望了解 LM46002-Q1在  执行输入电压变化应力测试时是否会受到损坏。

LM46002-Q1是否可能会因测试而损坏?
如果您有任何疑问、请告诉我。

[实验设置]
输入:24V 至0V 切换
输出:开路(但输出电压轨具有额外的100uF 电容)

此致、

Takashi Onawa   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Onawa:

    我想客户将 芯片的 VIN 引脚上的24V 工业电池和电容值考虑到一起。 输入点从0到24V 的压摆率是多少? 越慢越好

    我建议在芯片的输入附近放置一个大容量电容器、这有助于在输入切换时减少由高 dv/dt 引起的输入尖峰。  并尝试减小24V 到 Vin 引脚的电感

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel-San:

    感谢您对此做出及时响应。
    我会向客户核实。

    顺便说一下、您如何看待处于关闭状态的 SW 电压?
    Vout 轨上的电容有点大、因此 Vout 电压可能会保持在接近 Vout 电压的水平、直到完成放电。
    根据数据表、SW ABS 最大值为 Vin + 0.3。  因此、我担心在测试中可能会违反该标准。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Onawa:

    因为客户在输入线路中放置了一个二极管、所以当 Vin 被 swich 关闭时、电流仅通过 Vin 到 Vo。 因此 Vin 应等于或略高于 Vo。  

    在数据表中、SW 应为 Vin+0.3、用于防止当 Vo 高于 Vin 时高电流从 SW 流向 Vin。 但在自定义的 sechmatic 中、二极管阻止了这种血清反应。 因此、软件是安全的。

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    谢谢。 我明白了。

    我将告诉他们 在输入切换时要注意高 dv/dt。

    此致、

    Takashi Onawa