This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568230:输入= 12V 与放大器;输出= 5V 时的输出电流

Guru**** 2533390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843939/tps568230-output-current-when-input-12v-output-5v

器件型号:TPS568230

大家好、我在我的设计中使用的开关稳压器 TPS568230在3.8A 时消耗5V 电压、TPS568230数据表提到它可以为4A 输出供电、

1) 1)我想知道它是否能够在任何输出电压下提供4A 电流? 或者输出电流因依赖关系而异?

我曾经看到过、当连接电感器和电容器时、处理器的 Vcore 开关 MOSFET 有助于降低输出电压并增大电流、但是

2) 2)我很困惑 开关是否会降低电流、因为在特定频率下会出现斩波、您能否澄清一下?

 

谢谢、此致

Jayakumar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您在哪里可以获得数据表中的“它可以为4A 供电”。

    事实上、它可以支持5V 8A 应用、提醒一下、该应用的1MHz/800kHz 频率的热升比600k 频率稍高。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayakumar、

      如果您需要进一步的支持、您能告诉我们吗? 否则、我们将继续并关闭此 TT。

    此致、

    Gerold