This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1监测、化学拟合

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846108/bq78350-r1-bq78350-r1-gauging-chem-fitting

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCHEM

您好!

哪种方法适合 bq78350-R1的化学成分?

http://www.ti.com/lit/ug/sluub45b/sluub45b.pdf -生成 CEDV 参数

http://www.ti.com/lit/an/slva725a/slva725a.pdf -获得最佳加工化合化学 ID 编号?

使用 GPC_CEDV 工具、我可以获得电池的以下参数:

EMF 3983
EDVC0 382.
EDVC1 0
EDVR1 17.
EDVR0 1495
EDVT0 4238
EDVTC 7.
VOC75 11835
VOC50 11439
VOC25 11262

那么、我是否应该设置最接近的化学成分并打开;我是否应该更改这些参数?

是否可以找到这些参数最准确的 ChemID 类型?

由于我不再拥有数据日志、因此只会生成带有参数的文件。

此致、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我认为本"使用 BQ78350-R1"应用手册中的电量监测部分可能会有所帮助: http://www.ti.com/lit/an/slua924/slua924.pdf

    对于 BQ78350-R1、ChemID 仅用于估算上电或器件复位后的 SOC。 如果您经常关闭监测计、那么选择正确的 ChemID 变得更加重要。 很多时候、您可以在 BQStudio 的列表中找到电池的 ChemID、但如果列表中没有该 ID、则可以使用 TI.com 上的 GPCCHEM 工具来识别最接近的 ChemID。

    CEDV 参数对于使用 BQ78350-R1进行精确的监测更为重要、因为这些参数有助于确保监测在温度和电流负载范围内的精度。 这与 ChemID 无关。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在一切都很清楚。

    非常感谢 Matt。

    此致、

    Adam