This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:是否有任何参考设计?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ78350, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824018/bq40z80-are-there-any-reference-designs

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQ76930

我计划在 BMS 上使用 BQ40Z80、但无法找到相同的参考设计。

我还对 LEV 的3P6S 电池组的 BQ76930+BQ78350和 BQ40Z80感到困惑。 我觉得 BQ40Z80是一款完整的解决方案、具有更精确的监测和许多附加功能。 我是一名初学者、我认为这对我来说是很好的选择。 什么是涡轮模式2.0/IntelRegistered动态电池电源技术? BQ40Z80专为笔记本电脑电池组设计吗?  

这两个器例之间有什么不同? 何时应该选择一个而不是另一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们很高兴您能查看我们的 LEV 器件。 是的、bq40z80在两者中的精度更高、但 bq76930是一种更长、更成熟的设计。 它还通过了高电流验证、因此在我认为存在高负载的应用中、它可能是更好的选择。 bq40z80还没有参考设计、EVM 已在高达10A 的电流下进行测试、我们正在进行40A 设计、但这可能是发布之前的一段时间。 是的,英特尔 TM2功能适用于笔记本电脑。

    考虑到您的经验水平、我认为 bq76930可能是更好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢! 我对 BQ40z80感兴趣的是充电管理算法和电池平衡功能。 是否有任何方法将其移植到 BQ76930上? 或者、我是否可以使用任何其他解决方案将这些功能添加到 BQ76930中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不幸的是、不是 这两款产品基于非常不同的监测算法。 您可以在 bq78350上实现平衡。

    您必须选择一个或另一个。 在您的案例中、bq76930似乎更适合、因为它已经过验证。