This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ30606EVM-003:IC 上的标记显示 TPS84610、而不是预期的 LMZ30606

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS84610, LMZ30606EVM-003, LMZ30606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824612/lmz30606evm-003-marking-on-ic-displays-tps84610-not-the-expected-lmz30606

器件型号:LMZ30606EVM-003
主题中讨论的其他器件:TPS84610LMZ30606

我正在 使用评估板 LMZ30606EVM-003对 LMZ30606 6A 电源模块进行故障测试。 评估板的 IC 标记为"TPS84610"、而不是数据表声明为电源模块标记的预期"LMZ30606"。 TPS84610是 一款适用于6A 同步降压转换器的有源 TI 器件型号、其外观非常相似。 一 个是较新版本、而制造仍然使用 TPS 标记、或者评估板上是否连接了错误的器件? 我总共有3个评估板、它们都有 TPS 标记、但交付 件卡上使用的实际 LMZ30606具有"LMZ30606"标记、符合预期。 它们是具有不同器件型号的相同器件、还是评估板具有错误的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacquelyn、

    这是完全相同的器件。 在某些时候、TPS 器件型号被转换/重命名为 LMZ。 可能有使用旧器件标识构建的评估板、但该模块完全相同。 唯一的区别是顶部标记。

    谢谢、

    Denislav