This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:适用于高容量电池组

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846118/bq40z80-suitability-for-high-capacity-battery-pack

器件型号:BQ40Z80

此电量监测计是否适用于200Ah 及更大的高容量电池组?

充电电流和放电电流不会很高。 更重要的是长期供应支持。

我想知道是否会出现一些溢出/时序问题、如果是、这些问题是否可以由主机的软件解决?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivo、

    您无法让它在本地工作。 唯一可以实现该目的的方法是通过缩放它。 这意味着将200A CHG 电流表示为它的一部分、例如50A、以便调节容量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Batt!

    您能更详细地介绍一下。

    您的意思是、我应该在设计容量寄存器中指明小于实际值? 这种环境还有什么后果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivo、

    详细信息请参见 TRM。 请参阅第6章第6.7节。