This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:GPC 周期日志数据

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846209/bq34110-gpc-cycle-log-data

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCEDV

在 bqStudio GPC 周期屏幕上、有一个过程"充电->放松->放电->结束"。

日志文件中包含费用日志数据是否没有问题?

充电后需要多长时间的放松时间?

在2节锂离子电池应用中、8400mV 至6000mV 的放电电压范围是否正常?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    如果是锂离子电池、您可以在充电后休息2.1小时以放松电池。 请从日志中删除 chg 数据、GPCCEDV 日志应仅包含2速率和3个温度下的 DSG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BATT-SAN、

    感谢你的答复。

    对记录时间间隔是否有任何要求?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    是的、为了获得更好的精度、您应该使用1秒的日志间隔。