This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:在开/关操作期间发生过冲

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845855/lm5180-q1-overshoot-occurs-during-on-off-operation

器件型号:LM5180-Q1

尊敬的 TI:
我们在通过应用 LM5180-Q1配置的反激电路中发现了以下问题。
(电路板上配置了三个相同的电路。)
-问题:开机/关机时出现异常操作。
 >如果是 ch3、当输入12V 关闭时、输出电压15V 上升至约18V、然后下降。


 >如果是 CH2、当输入电源打开时、它上升至大约17V、然后稳定在15V。


我想要求对此问题进行原因分析。

请查看、让我们尽快提供您的反馈。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BJ、

    我将研究此操作的可能原因。

    同时、请发布更高分辨率的原理图图像(器件型号很难读取)、并让我知道哪些示波器通道与电路板上的信号相对应。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BJ、

    一个初始问题、输出上的负载是多少?

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    在输出电容器两端测量了波形。

    负载条件为50mA 或更低。 (15V 输出用于稳压器输入电源和栅极电源。)

    我在输出端使用 TVS (SMA6T18CAY)而不是齐纳二极管。 此部件是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:
    此问题已解决。
    在空载条件下出现问题。
    我们通过向输出添加10KHz 的负载电阻来解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BJ、

    很高兴听到! 感谢您的跟进。

    Sam