This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:即使在175秒内禁用看门狗计时器、看门狗计时器也会停止充电

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845132/bq25703a-watchdog-timer-stopping-charging-eventhough-disabling-watchdog-timer-within-175sec

器件型号:BQ25703A

您好!

充电器 IC 通过将 ChargeCurrent 设置为0A 来禁用充电、即使我在175秒内重新启动 WDT 计时器。 我要执行的步骤:

1) 1)启用充电

2) 2)启用 WDT 计时器(175秒)。

3)在170秒时、写入 REG0x01[6:5]= 00以禁用看门狗计时器并继续 充电。  

但充电会停止。  已尝试在 170秒时写入 MaxChargeVoltage(),但发现了相同的问题。 寄存器:

寄存器  
0x0 0x0E
0x1.   0xE6.
0x2.   0x40
0x3.   0x1f
0x4.   0x60
0x5   0x22
0x30 0x10
0x31 0x0
0x32 0x37
0x33   0x02
0x34   0x0
0x35 0x0
0x36   0x54
0x37 0x4A
0x38 0x20
0x39   0x81
0x3A   0x0
0x3B   0x20
0x20   0x0
0x21   0xA4
0x22 0x0
0x23 0x0
0x24   0x0
0x25   0x3F
0x26   0x0
0x27   0xFF
0x28   0x0
0x29   0x0
0x2A   0x0
0x2B   0x0
0x2C 0x0
0x2D   0x0
0x06   0x0
0x07 0x0
0x08   0x0
0x09   0x0
0x0A   0xC0
0x0B   0x3A
0x0C   0x0
0x0D   0x1C
0x0E   0x0
0x0F   0x3F
0x2E   0x40
0x2F 0x78



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
       

       对于175s WD 计时器、存在部件差异。 参考我们的数据表、最小计时器可以是140s、如下所示。 请尝试在135秒禁用 WD、充电不应再停止。

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shishuo 的帮助。

    请说明为什么不能使用175秒? 请澄清器件变体。

    我们使用的器件-具有系统功率 监控器和处理器热量监控器的 bq25703A I2C 多化合物电池降压/升压充电控制器

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

      175秒是超时周期的典型设计值、但在实际制造中、存在硅工艺变化和临界情况。 我们在此列出容差值以供客户参考。 与电阻器和电容器容差类似、目标值并不是每个组件真正实现的最终值。

    此致

    三国