This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201A:UCC27201AD 问题

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846369/ucc27201a-ucc27201ad-question

器件型号:UCC27201A
我正在使用 UCC27201AD。 能否在 LI、HI 输入上提供15V 的逻辑电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaron、您好!

    UCC27201A HI 和 LI 输入的绝对最大值为20V。 由于 VDD 的额定绝对最大值为20V、建议最大值为17V、因此我建议 HI 和 LI 的建议工作电压也限制为17V。 LI 和 HI 上的15V 对于 UCC27201A 来说是可以的。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、