This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050-Q1:LMR14050时钟同步问题?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050-Q1, LMR14050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845860/lmr14050-q1-lmr14050-clock-sync-issue

器件型号:LMR14050-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR14050

大家好、

我们发现 LMR14050-Q1时钟同步功能有问题。 在启动过程中、我的客户使用的外部时钟源最初处于高阻态。 还有其他直流/直流转换器仅恢复到 RT/SYNC 上设置的电阻器设置、但 LMR14050器件无法正常运行。 RT/SYNC 引脚与地之间有一个12.7kOhm 电阻器、另一个33Ohm 电阻器与 RT/SYNC 引脚和时钟源内联。 移除33Ohm 电阻器后、器件开始正常工作。 是否有任何关于可能发生什么情况的想法、以及您之前是否在其他具有外部时钟同步的设计中看到过这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julio、

    如果器件是真正的高阻态、我希望移除33欧姆电阻器以实现无差异。 我认为高阻抗可能存在干扰或一些我们不知道的阻抗。 您能否在启动期间探测 RT/SYNC 引脚以查看此情况下的电压是多少?

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    我也在想同样的事情、我正在等待工程师对此进行研究的示波器图。 我还建议尝试数据表中的低阻抗建议。 收到更多信息后、我会发布更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julio、

    当您收到更新时、请告诉我。

    Sam