This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:BQ76200

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76200, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846378/bq76200-bq76200

器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他部件:BQ78350BQ76940

您好!

  我将 BQ76200与 BQ76940和 BQ78350搭配用于48V 电池组。  

BQ76200正在发出嗡嗡声、可能是由于 Diver IC 的 CHG 和 DSC 未开启。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gururaj、

    当器件尝试开启时、它听起来像是被拉入 UVLO。  电荷泵电容器可能太小、电荷泵过载 、或者在 DSG 导通期间损耗可能很高。  请参阅应用手册 http://www.ti.com/lit/pdf/slua794 

    您可以使用 BQ78350 FET 测试命令进行调试、以查看 CHG 或 DSG 是否出现问题。