This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:BQ27220电池电量读数百分比问题

Guru**** 2813895 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823330/bq27220-issues-with-bq27220-battery-reading

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

尊敬的先生/女士:

 

BQ27220电池电量读数存在问题。 我们发现、电池%的大部分单位随机下降。 随附的日志文件、用于记录从满容量放电13小时的电池电量。 初始容量为13072mAh。

 

B 列至 O 是 BQ27220的寄存器。

 

当时间 T=521.8分钟时、电池百分比(D 列)从27%下降到7%。 我们在所有单元上观察到类似的行为。  FCC 还会从13072突然降低到12944。

您能评论一下我们的错误吗? 我怀疑我们可能不会初始化某些寄存器。

 

此致、

KPKe2e.ti.com/.../BatteryGaugeLog_5F00_Remote_5F00_discharge_5F00_debug.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KPK

    该器件是 CEDV 监测计、这意味着 FCC 在 EDV SOC 阈值中学习到7%、3%和0%、因此您看到的下降为7%。 为了使监测计具有良好的精度、您需要使用我们的在线 gpccedv 工具正确配置监测计。 完成了吗?

    此外、主机需要具有非易失性存储器、在 该存储器中存储监测计更新的数据存储器参数、以防监测计断电并恢复监测计的默认设置。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    终端客户不希望在其设计中增加外部非易失性存储器的附加成本、因此他们希望在每个下电上电时使用 MCU 将寄存器配置写入监测计。  

    他们想知道监测计寄存器中的哪个参数实际上导致了7%的突然下降。 您能提供建议吗? 我们 CN 将其调整为0%的方式是什么?

    我们以前曾尝试过电池培训、但我会说这是一项痛苦而困难的任务。

    此致、KPN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KPK

    如果在 GPCCEDV 的检测结果之后未正确配置电池、您将无法使监测计正常工作。 它不仅仅是一个参数、而是需要配置的参数。

    谢谢

    Onyx