This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:能量收集 PMIC 选择/设计

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845081/bq25505-energy-harvesting-pmic-selection-design

器件型号:BQ25505
主题中讨论的其他器件: BQ25570

您好!

我希望为一系列无线设备设计具有能量收集功能的电源-  
一些 TI-CC1352、其他基于蜂窝/GPS 嵌入式物联网模块的器件。

典型电流消耗-在3~3.3V、20-80mA 时;峰值/短突发电流在335-535mA 范围内。

我的计划是在 BQ25505的以下功能的基础上进行构建:主不可再充电电源、  
并通过从收获来源(TEG 或 PV)累积的电荷来补充/补充该能量。

有关此用例的几个问题:  
1) 1)无法找到 BQ25505可提供的最大电流。  BQ25505是否支持此用途-
  以上情况? 如果不是:  
  a)是否有您要推荐的替代器件? 已查看25504和25570。
  B)将使用外部 FET 和/或储能电容器来增加 BQ25505、以提供高浪涌  
    电流如何?

2) 2) TI 是否有一款成本更低但占用空间更小的稳压器、我可以为我的非稳压器
  收集应用? 这样-在与 BQ25505相同的封装中、我可以降低标准  
  稳压器?

请提供建议。 非常感谢您的及时关注和帮助。

谢谢、
SE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SE、

    充电器的逐周期电流限制为230mA。 这是您可以从升压转换器获得的最大输出。

    a)我建议使用 bq25570、因为它集成了降压转换器来提供3.3V 电压轨、而升压输出会为可充电电池充电、但降压输出限制为110mA 峰值电流。

    b)该解决方案可用于处理峰值电流消耗、数据表的第8.2.1节对此进行了介绍。

    2.遗憾的是,我们不提供任何 RGT 封装的稳压器。

    我还建议查看  产品文件夹中的设计工具、以帮助您根据系统要求确定合适的 PV 面板的大小。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SE、

     

    我一段时间没有听到你的反馈。 如果您有任何疑问、请告知我们、否则我将关闭此主题。

     

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    感谢您提供指向"数据表第8.2.1节"的指针-这种方法看起来很有希望、我们将进一步探讨这种方法。

    将告诉您是否有任何后续问题。 同时、请按解决方法关闭此问题。再次感谢。

    最棒的
    SE