This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:BQ25892

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846249/bq25892-bq25892

器件型号:BQ25892
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610

您好!  

对于 BQ25892、我们可以根据示例电池充电器配置文件设置电压和电流限制。  

对于不同的温度范围、电压和电流限制会发生变化。  

问题1:是否可以通过任何方法对 BQ25892多个温度范围的电压和电流限制进行编程?

问题2:如果问题1的答案为否、我是否应该使用电量监测计(bq28z610)监测电池温度并更新电压和电流限制?

问题3:对于以下给定的电池充电器配置文件、是否有更好的方法对 bq25892进行编程:  

谢谢、致以诚挚的问候  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Redwood、

    关于1、电压阶跃和电流阶跃限制了 I2C 可编程、如数据表图15所示。  这种可编程性不够灵活、无法满足上述配置文件要求。

    关于2、是的、您必须使用监测计来监测温度、然后主机软件根据 NTC 温度对充电电流和充电电压进行重新编程。

    关于3,不

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    根据 BQ25892数据表的图15、使用了基于 BQ25892温度传感器的温度值。 我们使用的是电池组、该电池组随电量监测计 bq28z610一起提供。  

    由于上述原因、无法使用 bq25892的特性。 请确认。 这是真的吗????? 因为我们使用的是测量仪表的温度。  

    谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Redwood、

    你是对的。  如果热敏电阻连接到监测计、则不能使用充电器 TS 功能。

    此致、
    Jeff