This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:bqStudio 中的 Energizer L91化学成分支持什么模式(SOH 或 EOS)?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820532/bq35100-what-mode-does-the-energizer-l91-chemistry-in-bqstudio-allow-soh-or-eos

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

bqStudio 似乎具有可用于编程的 Energizer L91化学成分。

如果我将其编程到 bq35100中、哪种 SOH 或 EOS 模式更适合它?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    该电池采用哪种化学成分? 如果是锂亚硫酰氯、则 EOS。 如果不是、则为 SOH。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    根据该电池的 bqStudio 系列:

    为   L91 (3000mAh)   0601   锂离子/铁二硫化物(Li/FeS2)通电

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、使用化学 ID 0601。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    该化学物质是否允许 EOS 或 SOH?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    它允许这两种情况。

    谢谢

    Onyx