This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:2节电池组

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133, BQ24171, BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845866/bq24133-2-cell-battery-pack

器件型号:BQ24133
主题中讨论的其他器件: BQ24171BQ24172

大家好、

您能为该请求提供帮助:

我们需要加载由两节串联电池组成的电池组、供应商建议每节电池的充电电压为4V/最大4.1V、而我知道 BQ24133每节电池的固定电压为4.2V。

是否有任何方法可以根据电池供应商的建议调整该值以降低该值?


假设电池组负载为4.2V/节、两节串联电池的输出电压必须达到8.4V。

在这种情况下(最大1A 充电电流)、为了使充电器正常运行、我必须为 BQ (最小 PVCC)供电的最小电压是多少?

此致、

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    遗憾的是、BQ24133是固定的、但其较高的电流同级 BQ24171和 BQ24172具有电阻器可调稳压电压。  我建议使用其中一个器件。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    但假设电池组负载为4.2V/节、则两节串联电池的输出电压必须达到8.4V。

    在这种情况下(最大1A 充电电流)、为了使充电器正常运行、我必须为 BQ (最小 PVCC)供电的最小电压是多少?

    请告诉我!

    此致、

    Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio、

    您需要至少 PVCC=8.8V 才能实现快速充电。  只要 PVCC > 8.4/(Dmax=0.97)= 8.7V、充电器仍会尝试充电、但速度会慢得多。

    此致、

    Jeff