This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:多个器件全局关断

Guru**** 2811395 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5452, UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845169/ucc21750-q1-global-shutdown-of-multiple-devices

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO5452UCC21750

你(们)好  

我正在研究如何将我们当前使用的 ISO5452更改为 UCC21750

此更改必须考虑哪些事项?  

右 在驱动 UCC21750的过程中、我们对 ISO5452实现的反相输入全局关断感兴趣、UCC21750是否仍然可以实现这一点?

谢谢

赫尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hermann、

    我已通知该设备的专家在接下来的工作日内进行跟进。 通过 UCC21750上的真值表将 FLT_连接到 IN+应该根据真值表禁用输出。   在将多个 IC 引脚连接在一起时可能还需要考虑其他注意事项。

    确认这是否解决了您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hermann、

    是的、您可以对 UCC21750使用相同的配置、如图 54的 ISO5452数据表。

    此致、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常好,谢谢

    赫尔曼