This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ACB 打开时、EM1402EVM GUI 轮询错误

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, EMB1499Q, EMB1428Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822197/em1402evm-gui-polling-error-when-acb-is-on

主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137BQ76PL455ABQ76PL455A-Q1EMB1499QEMB1428Q

您好!

我使用 TMS570LS3137来控制 EVM1402EVM。 当 ACB 关闭时、我可以读取电池电压等。 但是、当它被激活时、GUI 停止从 TMS 轮询数据。 我无法确定是否发生了电池平衡。 是否有人遇到此问题? 我可以提供您喜欢的任何信息。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akif、

    为了澄清这一点、您是否使用我们提供的 EM1402示例代码或 bq76pl455a 示例代码?  如果您使用的是 bq76pl455a GUI、则如果您尝试执行 ACB 例程、它确实支持 ACB。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 GUI 中、您可以在运行时读取电池的电压。 您需要选择要平衡的电池并启用电池平衡。 我建议您选择所有要测试的电池。

    当系统进行平衡时、您可以在 GUI 窗口中以图形方式查看电压变化。 具有最低电压的电池被充电、具有最高电压的电池被放电。 如果所有电池都处于完全相同的电压电平、则不会发生平衡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    通常、正如您所说的、我可以读取电池电压、但在我从 GUI 开始电池平衡后、所有电池电压都变为0.000、这意味着没有电池信息发送到 TM、然后是主机 PC。 我找不到代码可以挂机的位置。 为什么可以停止 UART 通信? 你有什么建议吗?

    此致、

    Akif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akif、

    TI 的上述文章之一有一个排印错误。 bq76PL455A-Q1 GUI 不支持主动电池平衡。  

    我们没有能够控制 EMB 器件(EMB1499Q 和 EMB1428Q)的 GUI。 您只能使用 BQ76PL455A-Q1 GUI 来监控电池电压、但不能在 EM1402 EVM 上执行主动平衡。 GUI 中的平衡功能是使用 BQ76PL455A-Q1执行被动平衡、但 EM1402 EVM 仅用于主动电池平衡。 对于主动电池平衡、您需要使用微控制器控制 BQ76PL455A-Q1向 EMB 器件发送 SPI 命令以开始平衡。 请参阅以下链接、了解与此 EVM 相关的数据表和技术文档:

    http://www.ti.com/tool/EM1402EVM?keyMatch=EM1402&tisearch=Search-EN-everything&usecase=part-number#technicaldocuments

    此致、

    Leslie