This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B:纹波问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846464/tps54560b-ripple-issue

器件型号:TPS54560B

大家好、

我的客户正在进行使用 TPS54560B 进行24V/4A 输出的设计、300kHz、正常输出电压纹波约为70mV、但在总共10块电路板中发现2块电路板的纹波为200mV。 问题出在 IC 上、已发布电路板上的新 IC 表现正常、新电路板上的已发布 IC 表现不佳、您以前是否见过相关问题、是否有任何意见或建议?

所有电路板都完全相同、包括外部组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

     

    Vo 纹波由开关频率决定。  频率有何差异?    您可以共享相关的波形。  

    Gavin