This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS756:TPS75633的故障模式

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821227/tps756-failure-mode-for-tps75633

器件型号:TPS756

当 TPS75633提供过压和故障器件时、TPS75633的工作原理是什么?  

例如、通过 Vin 直接到输出侧、0V 输出等  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    我不确定我的问题是否正确、您是否在问当 Vin 与 Vout 短接时、器件会如何响应?

    此致、
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason - San

    很抱歉、没有足够的信息、

    条件是输入电压过压、超过绝对最大额定值(例如:6.2V)。

    客户想知道 Vin 超过绝对最大额定值和故障后 Vout 的运行情况(0V、小于3.3V、另一个)。  

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,  

    超出"绝对最大额定值"下列出的值的应力可能会对器件造成永久损坏。 无论 Vout 的状态如何(0V、小于3.3V 等)、都可能发生损坏。  

    您或您的客户尝试施加高于其额定最大电压的电压是什么原因?

    此致、
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason - San

    感谢您的回复、

    我们考虑的原因是以下两种模式:

    ①Large μ V 尖峰超出最大电压(因任何事故)。

    ②Continuous μ A 电源6.2V。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    很抱歉耽误你的回答。 请查看我在您的问题下的评论。  

    ①Large μ V 尖峰超出最大电压(因任何事故)。

    发生事故时出现几个极短的尖峰不一定会损坏器件;这取决于尖峰的最大电压是多少、这是违规的持续时间。 电压尖峰超出绝对最大范围可能会降低器件性能、进而可能导致 EOS 损坏、从而完全停止 LDO 的功能。

    ②Continuous μ A 电源6.2V。

    应避免电压持续高于额定最大值。 每个器件都经过测试并符合其列出的最大电压要求、并且电压持续高于额定最大电压、这可能会显著缩短器件的使用寿命并提高预期的故障率。  

    此致、
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason - San

    感谢您的回复、

    有关 EOS 损坏后的其他问题、LDO 在另一种情况下是否可能完全停止?

    例如、当内部 FET "细微"损坏(未完全损坏)时、我猜不是0Vout。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    你是对的。 引脚上超过绝对最大额定电压的尖峰可能会对器件造成部分损坏、并且 Vout 可能仍会工作、但同样、由于部分损坏、器件的寿命可能会更短、器件的故障几率更高。

    此致、
    Jason