This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846394/lm5069-lm5069

器件型号:LM5069

我尝试使用 TINA 和 PSPICE 对 LM5069评估板进行仿真。 我无法解释这种差异。 当我在 PSPICE 中运行仿真时、我在 LM5069的输出端看到850A 的电流。 这是可行的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Faridi、

    忽略初始瞬态并运行仿真。

    根据您的输入条件、 您可以在电路稳定前获得大电流。 例如、施加到输入电容器的24V 电压可能会消耗巨大的电流、具体取决于24V 的压摆率。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

    谢谢 Rakesh

    Farzaneh