This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:我能够在振荡器中看到开关噪声

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844082/tlv62569-i-am-able-to-see-switching-noise-in-oscillscope

器件型号:TLV62569

您好!

在测量纹波时、我能够在示波器中看到输出端的开关噪声、在3.3V 输出端为110mV。  

我的示波器设置是交流的、我已经连接了波形和原理图。

如何消除此开关噪声。

我测量的示波器器件型号为 MD03034。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    您可以将示波器的带宽更改为20MHz 、以滤除高开关频率噪声。

    有关更多详细信息、请参阅以下链接。

    https://training.ti.com/power-tips-measuring-vout-ripple-dcdc-converters

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试了3.3V 输出端的连接1nf 和10nF 电容、但开关噪声仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    您是否在输出电容器中焊接了一个端子块、以确保示波器探针在测量纹波时具有良好的接触? 请参阅下图以供参考。

      如何在示波器中将带宽设置更改为20MHz? 它是否消除了开关噪声?

    顺便说一下、您是否可以尝试改用220pF 滤波电容器?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试将振荡器带宽限制为20MHz、但当时我看不到开关噪声。

    我还尝试在输出端使用100pf 和270pf。现在、我在100Hz 频率后会听到重复的杂声。 我连接了波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100Hz 噪声不应 来自降压转换器(TLV62569A)、而可能来自 示波器或用于为 TLV62569A 供电的电源的交流电源线。  

    您是否可以将示波器带宽限制为20MHz 来过滤不必要的噪声?  适当测量纹波电压应该足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    您是否仍然遇到纹波电压测量方面的任何问题? 如果没有、我将关闭该线程。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    我将关闭此主题。  如果您有进一步的查询、您可以对此线程作出响应。

    此致、

    Excel