This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2941:在 LM2941上实现 on/FF 引脚

Guru**** 2514515 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2941, TPS3700, TPS3710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816341/lm2941-implement-on-ff-pin-on-lm2941

器件型号:LM2941
主题中讨论的其他器件: TPS3700TPS3710

我想使用 LM2941 LDO 稳压器。 有开/关引脚、通常人们只是将其接地以启用它。 但我们需要使用它来监控输出电压、假设我们希望在输出电压从5V 降至3V 时关闭电源

开/关引脚与 TTL/CMOS 兼容、即

当<0.8V 时、打开

当>2V 时,关闭

通常、有一个数字电源监控芯片、它将 LDO 的输出进行抽取并将其数字化、通过 I2C/SPI/PMBus 发送到微控制器、微控制器根据来自 I2C 总线的数据将 TTL/CMOS 信号发回开/关

我们板上只有一节9V 电池作为输入电源、在 LDO 稳压器之后、转换为5V 输出、您能告诉我们当输出从5V 下降到3V 时、如何向开/关引脚创建信号吗?

请注意、LM2941是一款旧芯片、您是否有其他新芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    虽然您当然可以使用 电压检测器或监控 器来监测输出电压、但务必记住、您将无法根据同一稳压器的输出直接驱动稳压器的开/关引脚。  如果尝试这样做、稳压器将永远不会打开、因为输出最初将低于3V   

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的快速回复。 我理解这种困境。 您是否有适合它的解决方案或应用手册?  

    V/R、

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    您可以在逻辑或监控器论坛上找到更好的解决方案来解决此类问题、因为问题更多地是如何驱动 LDO 使能引脚、而不是 LDO 的功能。  也就是说、如果您将检测器的两个输出连接在一起、以便您仅在希望稳压器关闭的区域看到逻辑高电平、那么 TPS3700等电压检测器可能对您的应用有用。  同样、很难让稳压器在第一次到期时开启、您实际上需要找到一个允许您忽略第一次启动的逻辑器件。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。 非常感谢您的帮助。

    V/R、

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您先前的帮助。 您建议 TPS3700来完成此工作。 这一次、我们想知道您是否有一个芯片可以使用两个欠压监控电源、例如、

    如果电源为9V、

    我们希望监控电压何时降至7V

    还希望监测进一步降至6V 的电压降

    您是否有用于此双监控的芯片?

    您可以为此开一个新 TT。

    非常感谢您的帮助。

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们面临的挑战是寻找一个能够监控两个电源并由9V 电源供电运行的监控器、但我建议使用两个选项。  

    1. TPS3780:双监控器、但最大 VDD 为6.5V、因此您需要一个9V 至 GND 的电阻分压器、用于为监控器的 VDD 供电。 与可调阈值监控器一样、您将使用另外两个电阻分压器来设置由 SENSE1和 SENSE2监控的电源的阈值。  
    2. TPS3710:这是一款单监控器、因此您需要其中两个、但最大 VDD 为18V、因此您无需对输入电源进行分压。