This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414HV:工作占空比(D)最小值和最大值

Guru**** 2511275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824384/lm3414hv-operating-duty-cycle-d-minimum-and-maximum-value

器件型号:LM3414HV
主题中讨论的其他器件:LM3409

您好!

数据表的第18页提到了如下所示的运行占空比。

要计算组件值、必须使用 D = Vled / Vin 计算工作占空比(D)。

1) 1) D 的值是否有任何限制?

2) 2)它的(D)最小值和最大值应该是多少? 为什么?

3) 3)我们可以让 Vled = Vin 吗? 即变压器的电压输出与 LED 条的输入电压相同。

4) 4)如果是、有哪些优缺点?

5) 5)如果否、原因是什么?

谢谢、此致、

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    关于最大占空比、这是一种低侧降压(有时称为降压到电池)拓扑。  鉴于它是低侧驱动、最大占空比没有物理限制。  我也看不到最大占空比规格、因此如果不是100%、它应该能够以非常高的占空比运行。  

    关于最小占空比、这是前沿消隐电路的函数 、并在数据表的第7.3.2节"最小开关导通时间"中进行了介绍。  EC 表中的典型值为400ns、因此最小占空比取决于开关频率、因为占空比为导通时间/频率。

    您将必须在此器件上测试100%占空比、因为我不确定它是否可以使用其控制方法来满足这一要求。  如果它不起作用 、我们有一个高侧 PFET 控制器(LM3409)、该控制器绝对可以在降压转换器中容纳100%占空比。

    -JP