This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518HV:使 TPS92518保持正常运行的最短关断时间是多少

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824291/tps92518hv-what-is-the-minimum-off-time-which-keeps-tps92518-in-proper-operation

器件型号:TPS92518HV
主题中讨论的其他器件:TPS92518

你(们)好  

我想知道 使 TPS92518保持正常运行的最短关断时间是多少。 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最短关断时间不受 TPS92518器件控制或指定。  由于它是一个控制关断时间的计时器、因此没有建立最短关断时间的内部消隐电路。  

    从功能上讲、对于任何实现高侧 MOSFET 栅极驱动的降压转换器、最短关断时间由自举电容器充电所需的最短时间来控制、以确保高侧 MOSFET 能够正确驱动。  如果占空比变得过高而无法确保最短关断时间、引导电压将下降(超过 几个周期) 、直到达到 BOOT_UVLO (典型值为4.4V) 然后、高侧栅极将关闭、关断时间将持续足够长、以便电荷引导恢复到高于该阈值的水平。  如果您保持在此工作点、转换器将以某种有效的次谐波频率连续循环进入和退出启动 UVLO。

    对于发生这种情况 的关断时间的绝对值、这是开关频率、工作点和启动电容器值的函数、因为导通时间将耗尽启动电容器、关断时间将对其充电。  如果这是工作范围内的可变频率器件、则频率将在最高(和最低)占空比下处于最低。

    因此、这个问题没有一个简单的答案。   我的建议是 通过实验确定您是否在最坏情况(最高)占空比下将引导电容器放电过远。  在观察此情况并在整个温度范围内对其进行测试时、我会使用引导 UVLO 最大规格(5.2V)。

    -JP